This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV017A:关于 DS90LV017A 最小输入频率

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764199/ds90lv017a-about-ds90lv017a-minimum-input-frequency

器件型号:DS90LV017A

尊敬的支持团队:

DS90LV017A 能否支持1pps 脉冲输入? (即1s/周期的脉冲)、TR/TF 是否有限制?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS90LV017A 可支持直流到直流的整个过程。 随着边沿速率的下降、输入缓冲器将对噪声更加敏感。 您在应用中期望的边沿速率是多少?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、

    如果您仍需要支持、请告知我们。 我现在将此读数标记为已解析。

    此致、
    相位