This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:将以太网 PHY 从 TLK105替换为 DP83822IRHBT 的操作、snla262.pdf 未涵盖这些操作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773823/am5728-actions-to-replace-ethernet-phy-from-tlk105-to-dp83822irhbt-which-are-not-covered-by-snla262-pdf

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TLK105

您好!
我正在为 Sitara AM5728客户阅读 snla262.pdf。
dp83822基本上是引脚对引脚的替换部件、但 如果 PDF 现在未涵盖任何操作或注意事项、您能否与我们分享?

我的担忧是:
-引脚24差异的操作。
-固件操作:以太网堆栈供应商可能会要求支付 Sitara EVM 上除 TLK105*以外的 PHY 的支持费用。


###
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/580589/2132010
-固件修改、如果它对 PHY 标识符寄存器值敏感。


###
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/649245
-"You can use the DP83822 with the TLK105 firmware.(您可以将 DP83822与 TLK105固件配合使用。)"
>>我了解到 DP83822无需进行固件修改。 但我认为一些以太网堆栈供应商可能会要求支付新 PHY 的支持费用。 你同意吗?


###
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/748899
 -引脚24上的强制 PU/PD。
 -从 PFBIN1/2和从 TLK 设计中携带的 PFBOUT 中去除分接头。 (仅用于降低 BOM 成本。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    www.ti.com/.../snla262.pdf 外、还应注意以下事项:

    - TLK105和 DP83822之间的 PHY ID 寄存器2不同。 如果 FW 对 PHY ID 敏感、则需要更新它。
    TLK105:寄存器0x2 = 0xA211
    DP83822:寄存器0x2 = 0xA240

    -引脚24上的 PU/PD

    -删除 PFBIN1、PFBIN2和 PFBOUT 上的分页。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、
    感谢您的回答。
    TI 是否鼓励工业以太网堆栈供应商验证 DP83822? 他们需要一个 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    验证新设计始终是一个好做法。 EVM 可从 TI 网站订购。

    此致、

    Hung Nguyen