This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:均衡

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774355/sn65dsi85-equalization

器件型号:SN65DSI85

什么时候应该在 DSI 线路上使用均衡?  目前、我们有2dB eq 的设置。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    默认情况下不是均衡、但如果您认为 DSI 通道存在信号完整性问题、则可以将器件配置为使用均衡。

    此致、
    I.K.