主题中讨论的其他器件:TPS65981、
应用程序自定义工具似乎无法通过 FTDI 板与 TPS65981进行通信。 从使用示波器的观察中可以看到、该工具使用 FTDI 芯片上的错误端口进行 SPI 和 I2C 通信。 当我查看串行时钟引脚时、I2C 时钟看起来像是在 SPI 时钟引脚上、反之亦然。
当我运行 TPS6598x 主机实用程序 GUI 版本2.3时(我知道该版本已过期)、必须先交换用于 I2C 和 SPI 的默认端口、然后才能成功:
因此、这让我相信、无论出于什么原因、FTDI 器件上的错误端口被用于 I2C 和 SPI 通信。 是否有办法使用 应用程序自定义工具来选择用于 SPI/I2C 通信的 FTDI 端口、这可以在 TPS6598x 主机实用程序 GUI 版本2.3中完成?
谢谢。