This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65982之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765314/tps65981-difference-between-tps65982

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:TPS65982

尊敬的 团队:

TPS65981与 TPS65982之间有何区别?  

封装和温度范围是不同的? TPS65981还支持 Thunderbolt 交替模式吗?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你是对的。 TPS65981是 TPS65982的 QFN 封装变体、但不支持 Thunderbolt 交替模式。 此外、它还支持扩展温度范围(工业)。

    此致、
    Karl