请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 尊敬的所有人
我对此器件有两个问题、如下所示:
1.设备是否可以在没有外部刻录软件的情况下直接工作? 我已经查看了数据表、 默认固件可以支持。
2.如果我将设备连接到 USB 集线器,TUSB9261设备是否会更改软件? 或者它是否直接工作而不更改任何软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.