This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:AER 故障问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772643/ds125br820-aer-fail-issue

器件型号:DS125BR820

你好

       客户使用300套进行测试。 首次测试时、出现60组的 AER 问题、如下所示。 第二次测试、有29组出现 AER 问题。

       下面是 AER  日志。 这是 Linux 下的 PCIe 命令。 客户已经执行了 TX 眼图并回送至 CPU RX、这在 CPU RX 工具上也具有良好的眼图裕度。 信号 质量看起来很好。   

       什么是 AER 以下错误? 它是否与链路训练相关? 是否有任何方法可以通过调整转接驱动器的 EQ/VOD 来解决该问题? 谢谢你。  

  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我找到了一些有关高级错误报告的信息、它显示了相同的错误代码。  请参阅以下代码和信息。

    功能:[100 v1]高级错误报告 
                   UESTA: DLP- SDES- TLP - FCP- CMPPTTO - CMPPT- UnxCmplt- Rxest-故障
                    
                   要求- ECR- UnsupPREQ - ACSViol- UEMsk:DLP+ SDESE- FCP+ CMPLUMPLO+ CMP+ ACMCLP- UnsupP+ ACMCLP- e+安全 PMCOD+安全 P+安全 P-安全 PMCOD+安全 P+安全 PMCT+安全 PMCT+安全 PEC+安全 PMCT+安全 PMCT+安全 PEC+安全 PMCT+安全 PMCT+安全 PEC+安全 PMCT+安全 PMCT+安全 PEC+安全 PEC+安全 PMCT+安全 PMCT+安全 PEC+安全 PMCT+安全 PEC
                      RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover - Timeout- NonFatalErr+ 
                    CEMsk: RxErr+ BadTLP+ BadDLLP+ Rollover + Timeout+ NonFatalErr+  

    由于错误是可纠正的错误(“ CORRERR ”),因此 AER 输出的有趣部分是可纠正的错误状态(“ Cesta ”)。  除非致命错误位(“ NoNFatalErr+ ”)外,所有位都不置位。  按它的名称(这是一个错误,但不是致命的错误…并且它是可纠正的!)   检查错误是否被屏蔽(“ CEMsk ”)显示设备供应商选择屏蔽该错误(“ NonFatalErr+ ”),因此他们认为这不是应该在 PCIe 设备链上欺骗和处理的问题。   PCI-SIG 将可纠正的非致命错误定义为“通报”错误,请注意,该错误应用作软件问题的指示,而不是表示 PCIe 总线的完整性或功能有问题。

    此致、

    Lee