器件型号:TPS65986
大家好、
我们设计的电路板使用单个 TPS65986、该电路板需要与未供电的微型 PC 进行通信、连接到 USB C 并为其供电(20V、3A)。
我们的电路板由外部电源(桶形插孔)供电。
问题是 USB-C 端口不能为微型 PC 提供20V 电压。
以下是 TPS65986的状态:
可以帮助我解决这个问题吗?
此致
Isaac Brondz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS65986
大家好、
我们设计的电路板使用单个 TPS65986、该电路板需要与未供电的微型 PC 进行通信、连接到 USB C 并为其供电(20V、3A)。
我们的电路板由外部电源(桶形插孔)供电。
问题是 USB-C 端口不能为微型 PC 提供20V 电压。
以下是 TPS65986的状态:
可以帮助我解决这个问题吗?
此致
Isaac Brondz
您好 Kedar、
请在下面的绿色部分查看我的答案:
1.您是使用 TPS65986EVM 还是使用自己的电路板进行评估? -我正在使用我自己的板
2.您是否在 TPS65986和微型 PC 之间有 PD 通信日志? 不、我没有-微型 PC 未通电
3.您能向我展示用于配置 TPS65986源 PDO 的发送源功能寄存器吗?
4.您的灌电流 PDO 配置是什么? 我们的板是拉电流、因此 灌电流 PDO 的数量- 0。 正确吗?
其他信息:
我们的板直接连接到微型 PC、不带电缆。 我在 CC1和 CC2上测量到的电压-相同、1.08V
下面是 PD 状态屏幕截图-未检测到 CC 上拉。 没关系吗?:
我们的系统假设使用 TPS65986将 VBUS 输出到外部系统。
我们可以看到 CC1上的协商(3V 脉冲)
来自 USB 连接器的 CC2悬空、未连接到 PCB
当我将系统连接到微型 PC 时、我希望我的系统可以通过 USB 为微型 PC 上电-这种情况不会发生!
测量 VBUS 显示0v、测量 CC1 = 200mV、我看到脉冲
您能通过向我发送一个文件来帮助我上传设备、以便它进行切换并为 MiniPC 加电吗?
配置软件以使其正常工作需要什么?