请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:BQ25703A、
大家好、
我正在进行一个涉及 USB type C 电池充电的项目。我的目标是使用 TPS65987D USB type C 控制器、BQ25703A 电池充电器和 MSP430FR3211在2S 电池上实现电池充电和 USB OTG、以控制这两种器件。 我需要访问 TPS65987D GPIO、以便在发生事件时通知我的 MSP430。 遗憾的是、TPS65987D EVM 无法访问 GPIO。是否有人可以指导我如何访问这些 GPIO?
提前感谢您的帮助、
此致、
Foucauld