This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII ->100BASE-FX PHY

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762634/dp83869hm-sgmii----100base-fx-phy

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好)我对 DP83869HM IC 有疑问。 在数据表的第一张图片上、有一个注释 SGMII (仅限铜质)。 这是否意味着如果 MAC 接口是 SGMII、那么 IC 只能在100BASE-TX (铜线模式)接口中工作? 我想将此 IC 与 SGMII 接口和光纤模式 SGMII --> 100BASE-FX 配合使用。 我可以这么做吗? 此外、还可以在 ti web 端上订购一小组(3-5)这些 IC。 我正在努力寻找小批量购买此 IC 的地方? 也许有人可以告诉我在哪里可以买到这些 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    正确的做法是、如果 MAC 接口是 SGMII、则媒体接口必须是铜质10/100/1000Base-T

    DP83869不支持 SGMII 至100BaseFX 模式。

    有关支持的工作模式、请参阅数据表第9.4.8节。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!) 您能否向我推荐一些 SGMII 转100BaseFX PHY? 我很难找到一个。 您有这样的 IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    我知道没有单芯片解决方案。

    如果您可以使用双芯片解决方案、则可以使用2个 DP83869器件并通过 RGMII 背对背连接、以实现 SGMII 转100BaseFX。
    第1个 DP83869:SGMII 至 RGMII 模式。 请参阅第9.4.6.2节
    -第二个 DP83869:RGMII 至100BaseFX

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hung Nguyen