This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1:TIDA-01130中的 CAN 935、945串行器/解串器解决方案

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771860/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1-can-935-945-serdes-solution-in-tida-01130

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01130

你(们)好

是否可以将 TIDA-01130替换为935-936、实现 OV2775打开 HDR 模式。

http://www.ti.com/lit/ug/tidud51a/tidud51a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能澄清一下吗? 将 TIDA-01130替换为935-936意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 TIIDA-01130中、DS90UB953替换为 DS90UB935。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TIIDA-01130中、DS90UB953替换为 DS90UB935。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用953而不是953、但不要忘记935的数据速率比953低。