This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:HS 信号质量故障-眼图显示上升时间问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769947/tusb212-hs-signal-quality-fail---eye-shows-rise-time-issue

器件型号:TUSB212

您好!

我将 TUSB212用于我的集线器板、并面临眼图故障。

我的 USB2.0路径有2个多路复用器和一个板对板连接器。

还随附眼图供您参考。

转接驱动器设置:

交流升压设置为最大值(交流升压电平= 3 -未在 EQ 上安装任何电阻器)

直流升压设置为低电平(中升压-直流升压/ENS_HS 引脚上的44K 电阻器)

问题:

1) 1) 我想从 交流升压级别3略微增加交流升压? 如果是,请告诉我电阻值。

2) 2) 如果在 EQ 引脚上施加10K 电压、会发生什么情况? 上升时间是否会进一步改善?

3) 3)    我们可以在 EQ 引脚上施加的最大电阻值是多少、以使该 IC 不适用于3级?

4) 4) 为什么电气特性表中显示了交流升压电平3的最小6K 电阻器、并出于同样的原因在表中告知 DNI?

此致

此致

P.Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个数据点、

    我使用交流升压级别3将直流升压到中电平,然后看不到枚举,有时不稳定。

    中电平直流升压意味着保持直流升压引脚悬空。

    请告诉我如何解决此问题。

    此致

    P.Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakasam

    您是否愿意分享您的原理图/布局、是否有不带 TUSB212的眼图?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Redriver-debug.xlsxe2e.ti.com/.../MUX-CIRCUIT.pdfDavid、

    请查找不带 TUSB212的眼图、原理图以及不同交流/直流升压的各种实验。

    是否可以指派 FAE 访问 Cypress Bangalore 办事处?

    此致

    P. Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakasam

    谁正在生成测试数据包? 主机是否生成测试数据包、然后通过集线器或集线器进行传播、是否会生成测试数据包?

    查看原理图、您不需要 TUSB212 U12和 UB4。 您只需要 UB10和 UB3、但它们必须放置在连接器附近。

    在安装 UB10和 UB3的情况下、当主机连接到 PA 以及主机连接到 PB 时、您是否会捕获眼图?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我已经安装了 UB3和 UB10。

    集线器正在生成测试数据包。

    请找到测试结果并建议转接驱动器设置。

    e2e.ti.com/.../Eyediagram-vs-redriver-settings-.xlsx

    为什么使用交流升压3级将直流升压增加60mV 或80mV 不需要进行枚举? 40mV 的直流升压使枚举因眼图故障而变得完美。

    此致

    P.Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakasam

    当您更改 TUSB212交流或直流升压设置时、您是否已重置 TUSB212或打开电源?

    这是器件侧眼图测量的过程。
    1.将 TUSB212配置为所需的交流和直流升压设置。
    2.打开 TUSB212的电源(如果已打开、则切换 RSTN 引脚)
    3.将 USB 主机、USB-IF 器件端测试装置和 USB 器件连接到 TUSB212。 确保
    USB-IF 设备测试装置被配置到‘init’(初始化)位置
    4.允许主机枚举设备
    5.使器件能够发送 USB test_packet
    6.使用 SMA 电缆将示波器连接到 USB-IF 器件侧测试装置、并确保
    器件侧测试装置配置为‘TEST’(测试)位置。
    7.执行示波器 USB 合规性软件。
    8.重复上述步骤、以使用不同的交流和直流升压设置重新测试 TUSB212。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我执行了完全相同的过程、但它对眼睛没有帮助。

    我想知道为什么60mV/80mV 直流升压设置会使“无枚举”?

    最小静脉冲宽度(ON 和 OFF)是多少?

    如果我不想切换复位,只需打开转接驱动器的电源就会采用交流/直流设置。 请分享 VCC 和复位的波形。

    此致

    P. Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakasam

    高直流升压可能会导致高速错误断开条件、从而导致枚举失败。

    请参阅 TUSB212数据表的图1、最小复位脉冲宽度为20us。

    您还可以在更改交流/直流设置后重启 TUSB212、它还将加载交流/直流设置。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我需要为印度 Cypress 提供本地现场支持以调试此问题。  

    请将此案例分配给 TI Bangalore FAE、以便他可以访问 Cypress。

    Cypress 位于 班加罗尔的 TI 大楼旁边。 请加快此过程。

    查询:

    我们是否需要创建用于复位的脉冲?  

    此致。

    P.Vetrivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakasam

    RSTn 是一个低电平有效信号。 如果您将 RSTn 从高电平驱动至低电平以复位 TUSB212、则需要再次将 RSTn 驱动为高电平以使 TUSB212退出复位。

    谢谢
    David