This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418识别上电前保持的按键的正确启动过程是什么?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762713/tca8418-what-is-the-proper-startup-procedure-for-the-tca8418-to-recognize-keys-held-before-power-up

器件型号:TCA8418

在为器件供电之前、用户应按住几个键。   

TCA8418是否可以在开始执行时拾取这些保留的密钥并生成中断?

我已经尝试过各种初始化序列、但我看不到捕获已按键的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    遗憾的是、TCA8418在器件通电并进行初始化之前无法存储任何数据。 因此、之前按下的任何按键都不会被记录。

    抱歉、

    -Bobby