This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810可支持10G XFI/SFI/KR 协议?

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS100KR401, DS280MB810, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759976/ds250df810-ds250df810-can-supporting-10g-xfi-sfi-kr-protocol

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS100KR401DS280MB810DS100DF410

您好,工程师:

我在 DS250DF810数据表,上看到了10G 支持、但未指定支持的协议,

可以支持 XFI/KR/SFI 和其他协议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    DS250DF810支持10G 以太网10.3125Gbps 数据速率。 包括 SFI 和 XFI。

    对于 KR 应用、器件需要通过训练序列。 对于此应用、请查看 DS100KR810和 DS100KR401。 请在下面注意这些器件的数据表链接:

    http://www.ti.com/product/DS100KR401?keyMatch=ds100kr401&tisearch=Search-EN-Everything

    http://www.ti.com/product/ds100kr800/description?jktype=didyoumean

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    您的意思是 DS250DF810不支持40G BASE-KR4?我还想知道 ASIC 是否配置为 XFI 协议、它能否在 DS250DF810之后连接10G SFP +光学模块?

    应用模型如下所示:

    ,祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaocong、

    DS250DF810不支持40G BASE-KR4。 对于此应用、请考虑使用 DS100KR401器件。

    DS250DF810支持10G SFP+光学模块。

    是否可以再次包含应用模型? 由于某种原因、这在您之前的帖子中不可见。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    我有一个问题,我们以前使用100G base-Kr4、它有效。 我认为它应该是10g-?k Ω

    还有另一个问题、是否可以支持10G BASE-R 协议?

    是否有适合以下应用的推荐器件?

    此致,shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaocong、

    请考虑在方框图中使用 DS280MB810而不是 DS250DF810。 DS280MB810是一款线性转接驱动器和 Passess KR training 信号。 此外、它还传递 XFI 信号。 此外、您还可以在 SFI 接口之前使用 DS100DF410在光学模块之前对信号进行重定时。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    感谢您的回答。