请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的团队:
我想知道是否可以将 I2C/GPIO 上拉至1.8V。 从低于 TPS65988规格的情况来看、看起来正常。
我是否还需要修改 PD 固件配置? 如果是、请指导我如何配置它。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.