请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好
我对 DP83867的 LED 配置有疑问。
通过将 GPIO_MUX_CTRL (0x0172)中的 GPIO_1_CTRL 位设置为0000:COL、可以将 GPIO_1分配为"COL"。
另一方面、通过将 GPIO_MUX_CTRL (0x0172)中的 GPIO_1_CTRL 位置为0110:LED_3、可以将 GPIO_1分配为"LED_3"
此外、通过设置 LEDCR1 (0x0018)中的 LED_GPIO_SEL 位、分配为"LED_3"的 GPIO_1也可以分配为"0100:检测到冲突"。
然后、我想知道两者之间的差异
GPIO_MUX_CTRL (0x0172):GPIO_1_CTRL=0000:COL
和
GPIO_MUX_CTRL (0x0172):GPIO_1_CTRL=0110:LED_3和 LEDCR1 (0x0018):LED_GPIO_SEL = 0100:检测到冲突
此致、
OBA