This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DP83869HM:DP83869HM 上的一些问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761296/webench-tools-dp83869hm-some-problems-on-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我有几个问题要问。

该芯片能否在 MediaConverter 模式下支持光学输入、RJ45输出、RJ45输入和光学输出?

介质转换器模式有两种类型:1000M 和100M。 这两种模式能否自动切换? 或者、如果芯片能够检测到输入信号的变化、MCU 可以通过读取状态变化来设置这两种模式。

LED_0~LED_2的三个引脚是否不是状态灯的输出? 是否需要使用默认的上拉或下拉电阻器进行连接?

介质转换器可以通过在高低电平上配置 OPMODE_0~OPMDOE_2来设置、也可以通过软件进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该器件旨在与光学收发器连接、通常采用 SFP 外形。 是的、它可以在介质转换器模式下支持 RJ45输入到光学输出。

    这需要 MCU 进行管理。 如果 MCU 使用可确定铜侧已建立的速度的寄存器、则可以重新配置光纤侧以匹配速度。

    LED_0 ~ LED_2具有多种功能。 它们可以输出链路状态 PHY 的状态。 如果您不想使用它们、它们可能会保持悬空、并且不需要上拉或下拉。 如果使用 LED 引脚作为自举、则需要存在电阻器。

    4.媒体转换器模式可通过 OPMODE_0 ~ OP_Mode2搭接进行配置。 如果您希望在100M 和1000M 之间更改速度、则无法使用搭接、应使用寄存器配置。

    此致、