This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600SDSKT 的结至外壳温度是多少

Guru**** 2525080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770000/sn75lvcp600s-what-is-the-junction-to-case-temp-for-the-sn75lvcp600sdskt

器件型号:SN75LVCP600S

SN75LVCP600SDSKT 的结至外壳温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大功率为3.6V x 45mA=0.16w
    TJ=Ta +RJA x P=85+55.7x0.16=94C
    Tc=Tj-Rjt x P=94-1x0.16=93.8C