This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:未使用的引脚端接

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769757/ds125df410-unused-pin-termination

器件型号:DS125DF410

大家好、

如果 LOCK、All_DONE 和 INT 不使用、这些引脚应如何终止?  

我将获取 LOCK 和 EEPROM 的状态信号完成、并从寄存器中断、而不是从这些引脚中断。

因此、我不需要使用这些引脚。   

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些引脚未使用、则可以将其作为未连接的输出保留。  如果您希望稍后监控信号、我建议添加测试点。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速反馈!

    此致、

    Saito