This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:为用户交替模式创建固件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM, HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769486/tps65981-create-firmware-for-user-alternate-mode

器件型号:TPS65981
Thread 中讨论的其他部件:HD3SS460

您好!

我正在尝试为 TPS65981创建固件、以启用用户交替模式。
为此,我试图遵循 SLVA841号文件中的建议,但没有成功。
为了确保硬件正常,我使用了 TI 的两个评估板 TPS65981EVM,并使用标准 USB-C 转 USB-C 电缆将其连接起来。

如何配置 TPS65981,以便在使用 USB-C 电缆连接两个 TPS65981EVM 时将 HD3SS460配置为“4CH AM”? 为此、必须将线路 AMSEL 和 EN 设置为高电平。 无论我做什么,情况都不是这样。
是否有人能帮助我找出我的错误。 我可以共享我创建的 TPL 项目文件。

是否有可用的示例项目?

谢谢你。

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viktor、

    您是否有 PD 分析器可用于读回 PD 消息? 这将让您知道是否正确进入了交替模式。 HD3SS460多路复用器用于 DisplayPort 交替模式、该模式与用户交替模式不同。 我建议阅读以下有关 DisplayPort 交替模式的应用手册、以将 EVM 配置为 DP 交替模式:

    www.ti.com/.../slva844b.pdf

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    不、我没有 PD 分析仪。
    DisplayPort Alt 模式没有问题、但我希望也将 HD3SS460 MUX 用于用户 Alt 模式。 如果信号兼容、我不明白为什么它不适用于 User Alt 模式。 您是否看到了这方面的问题?

    谢谢、
    维克托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viktor、

    AMSEL 事件仅在 DisplayPort 交替模式期间启用、对于用户交替模式不会执行任何操作。 您可以在 以下网址阅读有关 GPIO 事件的信息:www.ti.com/.../slva838.pdf
    我不确定 HD3SS460多路复用器是否适用于用户交替模式。 我认为这取决于您通过的信号。 如果您有更多问题、我建议将 HD3SS460作为器件型号提出问题、以便器件专家可以回答您的问题。

    谢谢、
    Eric