Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3212 主题中讨论的其他器件: HD3SS3411
大家好、
我的一位客户正在寻找支持 PCIe Gen 4数据速率的2:1多路复用器? (支持12Gbps。)
目前、我只需要6Gbps 支持、但将来需要12Gbps 支持。
我看到支持的最高数据速率是 HD3SS3212、它与 PCIe 第3代兼容。 因此、想知道流水线中是否有任何东西可支持 PCIe 第4代速度 -如果它与此器件(附加)的封装兼容、这将非常好。