This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:有关 LFPS 信号阈值的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760101/tusb1002-question-about-the-threshold-of-lfps-signal

器件型号:TUSB1002

您好!

我对 TUSB1002的数据表有疑问

我看到 VRX-LFPS-DET-DIFF-PP 有 两个值:100mVpp (最小值)和300mVpp (最大值)。 这意味着:该设计只有一个 Vthreshold 、介于100mVpp 和300mVpp 之间、或者该设计有两个 VthsHOLD、 当信号 LFPS 大于300mVpp 时将检测到、当它小于100mVpp 时将不会检测到它?

我有这个问题、因为在 USB 3.1规范中、我认为规范定义了两个 Vthreshold:该器件通过检测输入端的空闲状态并对相应的输出进行平方来明确支持 USB 3.1 LFPS、从而防止重新驱动不必要的噪声。 当差分输入 LFPS 信号降至100mVP-P 阈值以下时、器件会抑制输出。 当输入端出现高于300mVp-P (典型值)的差分 LFPS 信号时、器件会打开相应的输出并重新驱动信号。

我的理解是否正确? 请向我解释详细信息!

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您的理解是正确的。

    我有这个问题、因为在 USB 3.1规范中、我认为规范定义了两个 Vthreshold:该器件通过检测输入端的空闲状态并对相应的输出进行平方来明确支持 USB 3.1 LFPS、从而防止重新驱动不必要的噪声。 当差分输入 LFPS 信号降至100mVP-P 阈值以下时、器件会抑制输出。 当输入端出现高于300mVp-P (典型值)的差分 LFPS 信号时、器件会打开相应的输出并重新驱动信号。

    因此、当峰间电压高于300mV 时、输入信号将传递到输出。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢!
    谢谢