This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-Q1:改进 CAN 收发器

Guru**** 1453460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759700/sn65hvd1050-q1-improve-can-transceiver

器件型号:SN65HVD1050-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051

大家好、 之前使用的是 TJA1050、希望使用更可靠的器件进行更新、SN65HVD1050-Q1可能是可能的候选器件、但其使用年限大约为8年。 TI 是否提供 更高版本?

新器件必须是直接替换器件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JW、

    客户系统中如何使用 Vref? TCAN1051除了引脚5具有相同的功能和引脚排列、这只是一个无连接的引脚。 在 TCAN1051上也改进了 EMC、ESD 和绝对最大电平。

    通常情况下、Vref 引脚用于驱动共模隐性状态、以帮助解决 EMC 问题、因为它可以稳定总线的隐性电平。 但是、通过改进的设计、TCAN1051无需该引脚即可通过所有 EMC 认证。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、