请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8042 主题中讨论的其他器件:TUSB8040A、
尊敬的团队:
我的客户使用了 TUSB8040A、但现在是 NRND。 然后、他们正在考虑从 TUSB8040A 更改为 TUSB8042、并且他们现在正在检查 TUSB8042的数据表。
他们对 USB_SS 信号线的键合线长度有疑问。
Q1:TUSB8042 USB_SS 信号线的键合线长度是多少?
在 TUSB8040A 上、有"表1。 在 "TUSB8040A设计指南"的"2.6.1内部键合线不匹配"部分中的"内部键合线不匹配"。
我期待你的答复。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya