This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CiA-601-4标准 CAN 收发器

Guru**** 1516730 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, TCAN1462V-Q1, TCAN1463-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167978/cia-601-4-standard-can-transceiver

主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1TCAN1462V-Q1TCAN1463-Q1

 大家好、

美好的一天!  

我们需要具有以下规格的 CAN 收发器部件

1) CAN FD 支持(5和8Mbits)
2)所需的 VIO 引脚、电源电压电平为3.3V
3)应具有符合 CiA-601-4标准的 CAN 信号改进功能

 我看到了 TCAN1042-Q1的潜力。 这是否符合上述要求以及 是否符合 CiA-601-4标准?  

否则、您能否建议具有这些规格的 CAN 收发器器件。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们的 SIC 收发器是 TCAN146x-Q1系列、因此您需要查找 TCAN1462V-Q1或 TCAN1463-Q1、以实现具有 VIO 的 CiA 601-4操作。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan