This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:电路设计问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796946/tusb8020b-q1-circuit-design-problems

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

你(们)好

1:目前 、TUSB8020B-Q1通过系统侧而不是 USB 实现系统侧电源。 只需使用基本 USB 3.0的集线器功能。

是否需要连接此芯片的 I2C 接口? 还是浮点?

2:此处不需要 PWRCTL 引脚和 OVERCURR1z 引脚电源开关功能和过流保护功能、是否可以连接下拉电阻?

因为我没有外部 USB、所以插入外部 USB 时没有5V 电压。 那么、我是否只需在电路板中寻找5V 电压、并使用分压电阻连接 VBUS_DETK_TMS 引脚?

该 复位引脚需要一个上拉电阻器来进行上电复位、但用户手册中未添加上拉电阻器。 这是为什么? 如果需要上拉电阻、建议的电阻值是多少(接地电容为1uf?)

5:我不太理解下图中 PWRCTL_POL/SS_DN1引脚的使用。 您能更具体地解释一下吗?

6. 电源开关指的是以下什么?

7 、我看到了 SMBus 地址设置、但看不到 I2C 模式芯片地址设置。

 

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复是否方便?

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    如果未使用、I2C 接口可保持悬空。

    2.如果未使用 PWRCTL 引脚、则可将其悬空。 kΩ 未使用、OVERCURxz 引脚应使用4.7k Ω 上拉电阻器将引脚上拉至 VD33。 USB-IF 合规性所需的过流报告。

    3.这是可能的,您也可以调整电阻器值以适应3.3V 电源。 电阻分压器值可能会随 Vbus 而变化
    以将 USB_VBUS 检测到的电压保持在0V 至1.155V 范围内。 所有端口是否已永久连接? 如果是、则需要在 rmbl[3:0]寄存器中设置一些位。

    在 GRSTz 引脚上有一个内部上拉电阻器。 1uF 电容器将为无源复位提供适当的时序。 该上拉电阻连接到 VDD33。

    PWRCTL_POL/SS_DN1用于在连接到不同类型的电源开关时控制 PWRCTL 引脚的逻辑。 此功能允许电源开关的高电平有效和低电平有效使能引脚与 TUSB8020-Q1搭配使用。

    电源开关是指 TUSB8041控制下行 Vbus 电源电源开关的能力。 这是通过 PWRCTL 引脚实现的。 请阅读数据表的第8.3.2节 USB 电源管理。

    这是因为在 I2C 模式下、TUSB8020-Q1充当 I2C 主机来读取 EEPROM。 对于从器件配置模式、应使用 SMBus 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    非常感谢您的支持。
    此外、我希望确保以下想法。
    我只是执行一个基本的集线器功能。 因此 MCU 无需通过 SMBus 接口配置集线器芯片。
    它不需要在软件上执行任何其他操作。
    它只能通过直接上电实现集线器功能。
    对吗?

    此致、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是正确的、您应该能够在无需软件的情况下实现默认操作。 如果需要以下高级功能、则需要一些固件。

    • 更改 VID/PID
    • U1 U2定时器覆盖
    • 标记永久连接的端口
    • 标记启用或禁用的端口
    • 自定义电池充电功能启用
    • 交换下游 USB2极性
    • 编辑制造字符串
    • 编辑产品字符串