请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 我下载了用于 DP83867ERGZ 的 ibis 模型。 但是、ibis 模型没有任何有关25MHz XI、XO 接口的信息。 我们需要对该接口进行仿真、以使自己确信我们符合 TI 规范。 您能帮我们获取此 XI/XO 接口的模型吗?
对于该接口、我将 FC7BACBMI25.0晶体与 R1 = 50欧姆电阻器串联用作 XO 源端接电阻器–请参阅下图。 50欧姆可以是其他值、具体取决于仿真结果。 CL1=CL2 = 30pF。