This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:快速角色交换的开关时序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797277/tps65988-switching-timing-for-fast-role-swap

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

在执行快速角色交换时、您能否帮助提供有关拉电流/灌电流开关时序的详细信息?

如果我们可以获得这样的应用手册、其中包括 PD 如何以及何时控制内部和外部开关、那将是很棒的。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    该团队目前正在编写应用手册以讨论此问题。 TPS65988会在处理 CC 短路以指示 FRS 事件时立即禁用灌电流路径。 根据 PD 规范、当 VBUS 达到 VSafe5VMax 时、将启用源路径。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    谢谢。 我们是否有应用手册的时间表?

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    计划在本季度发布应用手册。

    谢谢、
    Eric