This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:CLKout 相位噪声

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790838/lmh1983-clkout-phase-noise

器件型号:LMH1983

大家好、

我对"图2有疑问。 CLKout1相位噪声/图4。 CLKout2相位噪声/图6。 CLKout3相位噪声/图8。 CLKout4相位噪声"、见 LMH1983数据表第9页。
图形水平轴的频率范围低至1kHz。 是否有一个图显示了高达1Hz 的频率?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiwata、您好!

    我对拖延表示歉意。 很抱歉、我们没有低至1Hz 的数据。

    此致、