主题中讨论的其他器件: TL9600
大家好、
我想到的是以下方框图。
在这种情况下、它被配置为不连接静态电压偏移。 是否可以进行传输?
此外、我想在 TCA9803的 B 侧连接一个上拉电阻器。 这是客户问题。
电路板已经完成、必须连接上拉电阻器。
A 侧是否可以连接上拉电阻器?
TCA9803的多点连接 B 侧是否可行?
或者是否可以多点连接 TL9600 T/R 侧?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想到的是以下方框图。
在这种情况下、它被配置为不连接静态电压偏移。 是否可以进行传输?
此外、我想在 TCA9803的 B 侧连接一个上拉电阻器。 这是客户问题。
电路板已经完成、必须连接上拉电阻器。
A 侧是否可以连接上拉电阻器?
TCA9803的多点连接 B 侧是否可行?
或者是否可以多点连接 TL9600 T/R 侧?
此致、
石田山
嗨、Ishiwata、
"此外、我想在 TCA9803的 B 侧连接一个上拉电阻器。 这是客户问题。
电路板已经完成、必须连接上拉电阻器。
A 侧是否可以连接上拉电阻器?"
该器件 B 侧上的上拉电阻器将无法正常工作。 1.2k 上拉电阻器通常有点强、因此我认为这不起作用。
在您的图片中、这是可以的。 我必须指出,第一张图片在母版上有一面,但新图片在母版上有 B 一面。 这是不是意味着这是另一条 I2C 总线、还是您的行为有误?
"或者是否可以多点连接 TL9600 T/R 侧?"
是的、T/R 侧正常、但 S 侧不正常。
谢谢、
-Bobby
您好、Bobbi-San、
感谢您的回答。
因此、以下 B 侧没有上拉电阻的配置可能被理解为可传输?
此外、如果它上拉 B 侧、不起作用的原因是什么?
为什么是静态电压? 如果上拉电阻值增大、是否可以传输?
例如、10kΩ Ω 上拉电阻
对于多点、
客户配置有两个从器件。
在这种情况下、我想确认在以下配置中可以分支到何处。
采用 TCA9803的多站解决方案或采用 TL9600的多站解决方案。
或
我认为 TCA9803的 B 侧由于静态失调电压而无法分支。
您是否可以在两种配置下进行传输?
此致、
石田山
您好、Bobbi-San、
感谢您的支持。
"为什么是静态电压?"
您是否在谈论 TL9600或 TCA9803? "
->这是关于 TCA9803。
"因此、我看到过这确实起作用的情况、但当您使用外部上拉电阻器时、您需要确保主器件的 NFET 能够从 TCA9803 B 侧的内部上拉源中拉出所有电流。 主器件的驱动强度越高、使用更强的外部上拉电阻的可能性就越大。 10K 电阻相当弱、但如果您在主设备上具有较弱的驱动强度、则可能无法正常工作。 "
->主设备的驱动器容量为3 mA。 在这种情况下、是否可以使用1.2k Ω 上拉电阻器进行传输?
还有另一个问题、我能否仅将 SDA 输入到 TCA9803?
客户表示希望通过另一条路径传输 SCL。
如果可能、未使用的引脚(SCLA、SCLB)是否连接到 VCC? 是 GND 连接吗?
此致、
石田山