This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:引脚详细信息

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794892/tdp158-details-of-pins

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: ash

您好!

我想在引脚搭接模式下将此 IC 用于 HDMI 用途。

我有以下疑问:

SoC 侧的 DDC 信号电压为1.05V。 我正在使用 LT 将1.05V 转换为3.3V。

我是否可以使用该拓扑
SoC (1.05V)<->LT (1.05至3.3V)<->TDP158 <->HDMI 连接器。
产品说明书建议使用 以下拓扑结构(产品说明书图46)时产生了疑问
SoC (1.05V)<->LT (1.05C 至5V)<->HDMI 连接器。

2.我想了解插拔引脚的使用情况、数据表中提到的不清楚。

3.我将在引脚搭接模式下使用此 IC。 我想了解 EQ1/A0和 EQ1/A1引脚的引脚功能性

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1A。 TDP158对 DDC 事务使用时钟扩展。 由于有些源不支持此功能、系统可能无法正常工作、因为 DDC 事务传输/接收不正确。 为了克服这一问题、可实现 snoop 配置、其中源极的 SDA/SCL 直接连接到接收端的 SDA/SCL。 TDP158需要将 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到灌电流 DDC 引脚、以便可以自动设置 TMDS_CLOCK 比率状态位。 为了获得最佳的抗噪性能、SDA_SRC 和 SCL_SRC 引脚应连接到 GND。 实施此配置时必须小心、因为拉电流和灌电流之间的 DDC 电压电平可能不同、3.3V 与5V

    1b。 借助 HDMI 连接器、将会有具有5V DDC 的器件、因此您确实需要1.05V 至5C 电平转换器。

    请参阅数据表的第8.3.4节

    请参阅数据表的第8.3.6节、EQ2/1设置取决于系统的插入损耗。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 David。

    我还有一个疑问

    3.3V 和1.1V 之间的斜升时间最大为200uS? 此外、VDD 和 VCC 斜坡最大值为100ms。
    您能解释一下吗?VCC 和 VDD 之间的最大时间差是200us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    200us 是 VCC 需要在 VDD 之前保持稳定的时间。

    因此 VCC 以最大100ms 的时间斜升。 一旦 VCC 稳定、VDD 斜升、VDD 需要在200us 内斜升、且最长斜升时间为100ms。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、谢谢。您能帮我解决这个器件的 i2c 地址吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当处于引脚搭接模式(i2c_en =低电平)时、A0/EQ1和 A1/EQ2为 EQ1和 EQ2。 您需要根据系统通道损耗设置 EQ (TDP158数据表的表3)。

    当处于 i2c 模式(i2c_en =高电平)时、A0/EQ1和 A1/EQ2为 A0和 A1。 可以将设置为高电平或低电平、以对不同的 I2C 地址进行编程(TDP158数据表的表6)。

    谢谢
    David