Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP130 大家好、
客户正在考虑将 SN75DP130 用作具有5.4Gbps 4通道规格的 DisplayPort 转接驱动器 IC。
我对 IC 的规格有疑问、
1、是否可以替换和使用每个输入/输出通道的 P / N?
2、是否可以使用输入和输出切换通道(IN:0、1、2、3→OUT:3、2、1、0)?
此外、还有其他合适的器件吗?
谢谢
此致、
Shidara