请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261-Q1 1:About GPIO4
数据表 P.12表8。 GPIO/PWM LED 指示灯
当在 GPIO4中自供电时、应该输入为 H、但它与总线电源运行是否不同?
2.请告诉我自供电时的 H 输入电压电平以及是否存在上拉。
如果您需要上拉、请也告诉我电阻值。
请告诉我总线供电时的终端处理。
(__LW_AT__补充)
基本上、我们正在考虑使用自供电、但请告知我们参考。
4. GPIO4的引脚处理逻辑是否随固件版本的变化而变化?