Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 大家好、 我们在电路板上使用的是 DP83867E、我们注意到在插入10/100开关时出现了一些奇怪的情况。
如果我们在加电时插入开关、我们将不会获得链路。 我注意到 在配置寄存器4 (地址0x0031)中、PORT_mirror_EN 位设置为1。 如果我清除了该位、就会建立一个链路。
但是、当我在未将电路板插入交换机的情况下通电或将电路板插入千兆位交换机时、我没有看到这个问题。 我知道这个模式是由加电和复位上的自举引脚(特别是 LED_0)设置的、这是不是一个问题吗? 不确定插入开关会产生影响的原因、因为 LED_0引脚上应该有一个内部下拉电阻器。
我们目前将 LED_0引脚连接到驱动 LED 的 FDME1024NZT FET。 如果您对当前设置有任何反馈、并可能导致此问题、我们将不胜感激!