This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:我是否可以询问 TCA8418扩展按钮是否支持组合键(如 Ctrl+C 键)以实现复制功能? 谢谢!

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790883/tca8418-may-i-ask-whether-tca8418-extension-button-supports-combined-keys-such-as-ctrl-c-key-to-achieve-copy-function-thank-you

器件型号:TCA8418

请问 TCA8418扩展按钮是否支持组合键(如 Ctrl+C 键)以实现复制功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abby、

    简短答案:是的

    此器件可存储多达10个事件(实际上可存储5个按压和释放事件)。 这意味着您可以通过读取 FIFO 来查看是否有人同时按下了两个键、以查看是否同时按下了多个键。 它将需要在您的器件(I2C 主器件)上进行一些软件/编码、但您可以识别多个按键按压操作。

    谢谢、

    -Bobby