This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:FPD-HDMI 解决方案链接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789167/ds90ub948-q1-fpd-link-to-hdmi-solution

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP410

您好 TI:

 我们的客户将 DS90UB949用于 HDMI 转 FPD 链路、但 TI 不用于 将 SUPPROT FPD 链路转 HDMITM。

我们是否可以将 DS90UB926 + TFP410用于到 HDMI 的 FPD 链接解决方案? 或任何好建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户是谁? 请给我一个消息。

    并非直接从 FPD-Link 到 HDMI。 FPD-Link 只是 一个具有一个 FPD-Link 通道和一个视频 I/f 的接口、您可以使用业界的一些桥接器件将视频 I/f 转换为 HDMI。

    我知道、我们有一些第三方提供 FPD-Link 接收器+显示解决方案。 您的客户可以直接购买。

    此致、

    Steven