This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:使用 Analog Launch Pad 可以查看 I2C 数据?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788670/ds90ub949-q1evm-it-is-possible-to-see-i2c-data-using-analog-launch-pad

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我有 DS90UB948-EVM 和 DS90UB949-EVM。  我正在尝试使用 I2C 通信的微处理器将一些数据发送到948。 我能否在 ALP 软件的某个位置(可能在某些寄存器中)看到来自微处理器的 I2C 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ivan、

    您需要使用"Scripting"选项卡来运行 python 脚本、这些脚本可以执行寄存器写入和读取。 格式为:

    board.WriteI2C (器件地址、寄存器、值)

    board.ReadI2C (器件地址、寄存器、字节数)

    此致、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢 您的快速 回答、我还有几个问题、 I2C 数据是否存储在寄存器中? 如果是, 我应该读取哪些寄存器?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    它不会存储在寄存器中。

    此致、
    Casey