This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E#39;s 输入阻抗是否与实际情况和仿真情况相同?

Guru**** 2924870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806423/sn65c1168e-is-sn65c1168e-s-input-impedance-same-as-realistic-situation-and-simulation-situation

器件型号:SN65C1168E

大家好、团队、

这是 Masa。

请在下面告诉我吗?

SN65C1168E 的输入阻抗是否与实际情况和仿真情况相同?

我问的原因如下。

1客户已将 SPICE 模型转换为 LT SPICE 进行分析。

2.in Case 客户更改其阻抗、如下所示。 结果与实际测量和仿真结果相同。

・μ A

RYINT Y YINT 50

RZINT Z ZINT 50

・之后

RYINT Y YINT 18

RZINT Z ZINT 18

因此、客户问我、"以前"的情况是真实的阻抗和仿真阻抗。

或者客户是否应相应地更改阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masa-San、

    SPICE 模型是用于模仿器件 IO 行为的伪模型。 因此、50Ohm 是仿真阻抗。 您的客户可以按照他们想要的方式进行更改。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San

    这意味着、50欧姆是实际 IC 的最接近阻抗。 不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    实际上 、内部电阻 可能 会随负载条件而变化。 例如 、使用5V 电源时、驱动器在54Ohm 负载上产生2V 电压。 因此、驱动器每侧的电阻约为(5V-2V)/2/(2V/54Ohm)=40.5Ohm。 如果驱动器在100Ohm 负载上产生3V 电压、则等效电阻变为(5V-3V)/2/(3V/100Ohm)=33.3Ohm。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao