请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 我目前正在使用多个 DP83867IRRGZ 进行设计。 我有关于电源定序的一些问题。
为了降低功耗、我需要在以太网 PHY 未使用时关闭它们所使用的任何电源。 目前、我有专用的2.5V 和1.0V 电源、这些电源仅连接到 DP83867。 VDDIO 引脚连接到设计其余部分共享的1.8V 电源。
我的第一个想法是在三电源模式下运行、因为我的卡上已经有一个1.8V 电源、但是数据表中有一些关于电源定序的有点令人困惑的注释。 在三电源模式下、当2.5V 和1.0V 关断时、我认为 VDDA1P8不应保持通电-因此、这就是我关注双电源模式的原因。
我的理解是、在双电源模式下、我应该使 VDDA1P8保持开路、数据表表明没有排序要求。 在此模式下、如果关闭 VDDA2P5和 VDDA1P0电源、是否可以让 VDDIO 引脚保持通电(1.8V)?
感谢您的帮助!
Brian