请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 大家好、团队、
我们对自举配置有疑问。 此问题与 e2e.ti.com/.../2960099有关
3) 3)设置配置在发生3个事件时被锁存:
a)在器件复位结束之前的上电状态
b)在硬件复位时使用 RST_N 引脚
c)使用寄存器配置进行硬件复位。
1.锁扣时间问题。
-从上电到自举配置闩锁需要多长时间?
-硬件重置至设置配置锁存需要多长时间?
2.自举引脚寄存器的问题。
-3.3V 电阻寄存器可用于设置引脚 PU 吗?
此致、
Satoshi Yone