This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:多个 DP83869 PHY#39的地址设置

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803821/dp83869hm-address-setting-for-multiple-dp83869-phy-s

器件型号:DP83869HM

您好、先生、

我们使用的 DP83869HM 大约为10Nos。

我们需要为所有 PHY 设置不同的地址

因此、请提供有关如何在硬件或软件中对不同 PHY 的地址进行编程的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sai Guru:

    PHY 地址只能通过连接在 RX_D0和 RX_D1引脚上的外部自举电阻器进行编程。 RX_D0和 RX_D1引脚为4级自举引脚、每个引脚上都需要上拉和下拉电阻器。 请参阅数据表中的9.5.1搭接配置部分。 第9.5.1节的表11对地址搭接进行了说明

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    数据表中未提及不同电压轨的电源要求。 您能否提供有关不同电源轨(2.5V、3.3V、1.1V)的信息、这是什么是电源要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    数据表中未提及不同电压轨的电源要求。 您能否提供有关不同电源轨(2.5V、3.3V、1.1V)的信息、这是什么是电源要求