This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810是否可以支持 RS-FEC 功能?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/804669/ds250df810-ds250df810-can-support-rs-fec-feature

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

您好、先生、

DS250DF810是否支持 RS-FEC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    DS250DF810/DS280DF810不支持终止或生成 RS-FEC。
    具有 RS-FEC 的数据可以通过器件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    感谢您的反馈、下面还有一个问题、
    如果我们对25Gb 信号使用 DS250DF810重定时器、DS250DF810 Rx 侧是否具有最小眼罩要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

     均衡化后水平眼图张开度(HEO)> 0.4375 UI (请注意、这是器件 HEO 寄存器0x27中的寄存器值14)
    均衡 后垂直眼图张开度(VEO)> 200mV (请注意、这是器件 VEO 寄存器0x28中的寄存器值64)

    此致