请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 大家好、
当我检查"7.14 10Mbps MII 发送时序"和"图10。 10Mbps MII 发送时序"在 DP83867IR 数据表中的"图10。 10Mbps MII 发送时序"似乎不正确。
您能否回顾一下"图10。 10Mbps MII 发送时序"、让我知道正确的10Mbps MII 发送时序图?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya