This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:10Mbps MII 发送时序

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802209/dp83867ir-10-mbps-mii-transmit-timing

器件型号:DP83867IR

大家好、

当我检查"7.14 10Mbps MII 发送时序"和"图10。 10Mbps MII 发送时序"在 DP83867IR 数据表中的"图10。 10Mbps MII 发送时序"似乎不正确。
您能否回顾一下"图10。 10Mbps MII 发送时序"、让我知道正确的10Mbps MII 发送时序图?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi、

    我认为该工具生成数据表时出错。 图10应与图8相同。

    这将在下一个数据表版本中修复。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nguyen - San,

    "7.14 10Mbps MII 发送时序"的 TX_CLK 时钟边沿定义与"7.12 100Mbps MII 发送时序"的定义不同。 因此、如果"7.14 10Mbps MII 发送时序"正确、我认为图10不应与图8相同。
    您能再回顾一下吗?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi-San、

    有关正确的时序图、请参阅此数据表: www.ti.com/.../dp83849c.pdf

    100M MII 发送时序见第8.2.4节
    10m MII 发送时序见第8.2.11节

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nguyen - San,

    我明白了。
    请修复"图10。 10Mbps MII 发送时序"、请尽快查看 DP83867IR 数据表。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi-San、

    已注意到该误差、并将在下一个数据表版本中修复。

    我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Hung Nguyen