请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 你(们)好,先生。
` 表6中的 TD_A_P/N 定义镜像端口配置(如果设计为 RJ45“插头”侧)?
`s MDIO 最大时钟定义如何? 测量值6ms/位是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生。
` 表6中的 TD_A_P/N 定义镜像端口配置(如果设计为 RJ45“插头”侧)?
`s MDIO 最大时钟定义如何? 测量值6ms/位是否正确?
您好、Philip、
镜像模式会改变极性并对端口号进行重新排序。
| 引脚编号(48QFN) | 镜像模式禁用引脚分配 | 镜像模式使能引脚分配 |
| 1 | TD_P_A (A+) | TD_M_D (D-) |
| 2. | TD_M_A (A-) | TD_P_D (D+) |
| 4. | TD_P_B (B+) | TD_M_C (C) |
| 5. | TD_M_B (B-) | TD_P_C (C++) |
| 7. | TD_P_C (C++) | TD_M_B (B-) |
| 8. | TD_M_C (C) | TD_P_B (B+) |
| 10. | TD_P_D (D+) | TD_M_A (A-) |
| 11. | TD_M_D (D-) | TD_P_A (A+) |
MDIO 最大频率为25MHz。
此致
Aniruddha