请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS047 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS048A、 DS100BR410、 SN65LVDS31、 SN65LVDS390、 SN65LVDS391、 DS25BR440
您好!
我想请您就以下系统向我提供建议。
Q1)是否可以通过 LVDS 的 board2将数据从 Board1发送到 board2? (约30cm)
例如、"SN65LVDS047 + SN65LVDS048A"可以实现它吗?
Q2)还是应该在板2上使用"中继器"?
例如、"SN65LVDS047 - DS100BR410 - SN65LVDS048A"是更好的系统吗?
规格如下所示。
通道编号:4通道
数据速率:超过480Mbps
歪斜:尽可能小
如果 可能、您会建议我如何创建系统并向我推荐适当的解决方案吗?
您还会告诉我一些用于解释 LVDS 解决方案的材料吗?
非常感谢您的支持。
此致、