This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220、关于 TX Rx 电容器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803365/hd3ss3220-hd3ss3220-about-the-tx-rx-capacitors

器件型号:HD3SS3220

你(们)好,先生

对于具有 UFP (上行端口)的 HD3SS3220应用、在 TXP2、TXN2、TXN1、TXP1上添加100nF 而不是 RX 侧有什么用途? 为什么 RX 侧不需要添加电容器?

我是否也可以在 SSTXP、SSTXN、SSRXP 和 SSRXN 上添加电容器? 如果是、该值适合什么?

非常感谢

Steven   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3220仅在器件的一侧需要交流耦合。 通常、这是 HD3SS3220和连接器之间的交流耦合。 根据 USB 规范、需要特定的 TX 电容、100nF 有助于实现该电容。 当器件连接到连接器时、RX 应与器件 TX 进行交流耦合。