This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:有关 USB 与 UART 的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802803/tusb1210-questions-about-usb-vs-uart

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

团队、

我有一位客户希望采用接口、他们对 USB 有一些疑问

  1. 这是一个奇怪的问题、但无论如何都会问。  为什么在非 USB 类型接口连接方案中不能使用任何 USB 类型的连接器?  例如、如果我使用 UART 串行接口并使用 Type-C USB 连接器。  TI 过去是否在任何非 USB 类型的应用中做到了这一点?  这意味着、是否将 USB 类型连接器用于 USB 以外的其他设备?  
  2. USB 串行接口的实施成本似乎很高,而且 UART 串行更具成本效益,因为它是大多数 MCU 的板载资源。  我们正在考虑使用 USB 型连接器仅用于配合目的、并实施 UART 串行、以便在有人只目视检查器件时将器件视为高科技器件。  显然、我们不会将连接器用作 USB 接口的市场器件。  我可以与任何人谈论这一问题吗?  如果问题很多,我们不想以这种方式使用 USB 类型的连接器。  可能认为 TI 以前已经完成了这个过程、可能会有自己的意见。
  3. 我们的器件对成本敏感、因此我们正在寻找串行接口的选项。  我们更希望实现真正的 USB 接口。  TI 为实现 USB 接口提供了哪些功能?  我们的初步研究表明,MCU 能够与 Linux 等操作系统一起运行,因此我们提供了 USB 驱动程序,而不必开发。  我们目前在使用 USB 接口的产品之一中使用 Sitara 处理器。  但是、Sitara 处理器对项目而言不具有成本效益。  TI 提供了哪些选项来实现 USB 接口?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 TUSB3410、它是 UART、I2C 转 USB 桥接器