This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:MAX13052ASA+T P2P 解决方案

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802314/tcan1042hgv-max13052asa-t-p2p-solution

器件型号:TCAN1042HGV

尊敬的团队:

 TCAN1042HGV 是否可以 P2P 代替 MAX13052ASA+T?

还是只有 SN65HVD1050D 可以替代它?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    如果客户需要在 Rs 引脚上进行斜率控制、则 TCAN1042没有此引脚或 SPLIT 引脚。 不过、斜率控制和 SPLIT 引脚通常用于帮助进行 EM 发射、而 TCAN1042的设计重点是发射。 TCAN1042无需借助 SPLIT 引脚实现电压稳定或通过 Rs 引脚实现斜率控制即可传递 EM 发射。

    TCAN1042确实可以替代 MAX13052。

    此致、