This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:时钟与放大器;数据通道测试失败

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801954/tdp158-clock-data-lane-test-failure

器件型号:TDP158

您好!

我的客户 ASUS 在其 W700笔记本电脑中使用 TDP158。 dGPU 输出 HDMI2.0信号、然后通过重定时器传递到 HDMI conn。 但 TDP158测试中有两个故障项、您能不能帮助分析这些问题? 它们是否可以通过重定时器的 EQ 解决问题或调整寄存器?

 

测试计划信息

 

测试计划 ID

R201904170042

Report狀態:μ A

測試中 μ A

測試單位:μ A

Ea

当前版本

0.1.

產品線:μ A

[NB]笔记本电脑

產品分類:μ A

通道

申請類別:μ A

其他

测试计划类型

Ea

报告名称

W700G2T ER EA 测量报告

測試機種類型:μ A

正式機種:W700G2T

屬於系列測試:μ A

否 μ A

ProjectStage

PCB版本:μ A

BIOS版本:μ A

驱动程序 CD版本

作業系統:μ A

預設完成日:μ A

2019/05/17.

實際完成日:μ A

2019/05/17.

备忘录

 

ID/所有者

说明

条件

TestTime

測試結果 μ A

附加列表

EA01-22陸芳

[HDMI] HDMI-Electrical 2.0

5.

失败

[W700G2T]1.2_HDMI2.0 EA Report_190514.zip(6852.32kb)(2019/5/14下午01:44:58)

 

e2e.ti.com/.../4744.HDMI2.0.pdf

e2e.ti.com/.../HDMI-Device-1-Report-2019_2D00_05_2D00_14_5F00_13_2D00_15_2D00_42.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yan

    我们将在内部处理此支持。

    谢谢
    David